ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Cables for drive technology found, ordered and connectorised quickly at igus3/1/2562
If the user is looking for a drive cable, then igus, with its portfolio of more than 1,350 cables, always has the optimum solution for the respective application at the most cost-effective price. The motion cable specialist has been developing cables specifically for use in the energy chain for over 30 years and testing them in the largest laboratory for moving applications in the industry. With over two billion test cycles and more than 1.4 million electrical tests per year, igus is the number one for moving cables in energy chains. The new website www.igus.eu/drive now provides a new gateway to the diverse world of igus cables. From cables sold by the metre and the harnessed, ready-to-connect drive cable with connector up to the special cable in the desired length. The customer has a wide choice. The "Drive" website offers the user a comprehensive overview of the drive technology, the igus test laboratory and the in-house harnessing of cables. In addition, the user has the option to order free samples or directly order the appropriate cable that he wants from the shop. |