ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
No lubrication in spite of metal with maintenance-free igubal polymer spherical bearings10/6/2562
Metal and lubrication are found close together in mechanical engineering. igus proves that this does not always have to be the case. The motion plastics specialist has developed its igubal exchangeable spherical balls especially for pillow blocks and fixed flange bearings with metallic housings. These consist of the high-performance polymer iglidur J, which reduces costs since lubrication and maintenance are eliminated. The use of polymers prevents dirt and dust from settling in the bearing, which additionally reduces the sealing and prevents an unplanned machine downtime. The use of exchange bearings is also suitable in agriculture and farming, in the food industry or in plant and mechanical engineering. The igubal spherical balls come directly from injection moulding and are therefore cost-effective. Within a few seconds, they can be mounted in place of ball bearings in existing classic metallic pillow blocks and flange bearing housings and now also in low-cost sheet metal housings. The bearing system consisting of sheet metal housing and igubal spherical ball is available directly from stock. The plastic spherical ball has a high durability and its service life can be easily calculated online. |