ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Infographic: how roller energy chains provide more reliability on long travels17/12/2562
From technical innovation and the standard up to a far-sighted solution: this characterises the evolution of igus roller energy chains. For more than 45 years, the motion plastics specialist has been developing energy supply systems that reliably guide cables for all media - such as Ethernet, servo, motor - as well as hoses. In the beginning, they were almost exclusively products for the mechanical engineering sector, the invention of the rol energy chain more than 20 years ago brought about the breakthrough into other branches of industry. The technical basis is the integration of rollers into the chain links to enormously reduce the coefficient of friction on long travels. The infographic explains how much energy can be saved and what speeds can be achieved with the roller energy chains. |