ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
igus® initiates first recycling program worldwide for energy chains13/1/2563
Only around 16 per cent of the plastic waste produced in Germany is reused for new products, according to the Plastikatlas 2019 . Even though a long-lasting plastic energy chain is not comparable with daily throwaway products such as plastic packaging, the question of how to dispose of it still arises at the end of its service life. Normally, the chain is disposed of together with other plastic waste. Recycling rarely occurs as the cost of separating the different materials in a product and recycling them to make usable granulate (grinding) is too high. In most factories, the usual procedure is therefore to remove energy chains from their machines and throw them into industrial waste skips. In most cases, the plastics are then incinerated. igus is now offering an environmentally friendly alternative in the form of the "igus green chainge recycling program".
|