ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Intelligent drilling machine made with igus bearings improves bone fracture operations23/11/2560
In a project called “Smart Drill,” students from Germany’s Bremen Institute of Measurement Technology, Automation and Quality Science (BIMAQ) developed an attachment for a medical drill with the goal of improving the safety of bone fracture operations. When fixing a fracture in osteosynthesis, or by means of surgically uniting the ends of the fracture, it is often necessary for doctors to make screw connections inside of the bone. In this process, the length of the screw must be precise in order to avoid injuring the surrounding tissue structure, and simultaneously to ensure sufficient strength. Determining the bone diameter and depth of the hole can only be ascertained in advance and is established during operation with a gauge. This is currently dependent on the operator’s experience and can lead to errors in screw selection. Thus, to make this process more secure, students at BIMAQ developed an attachment for the existing medical drill that properly measures the length of screws. During the drilling process, the attachment measures the depth of the hole in order to determine the correct screw. Self-lubricating igus bearings made of high performance polymers are used at the bearing points of the drive shaft. |