ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Special parts for customers made even faster: igus triples its 3D printing service13/11/2561
If the user wants to produce an abrasion-resistant special part or a small batch then igus has the right solution with the 3D printing service. Call up www.igus.eu/3D-printservice, upload CAD data, select material and activate order. In this way the user – from hobbyists to major industrial customers – can quickly obtain igus's wear-resistant special solution. Most of the components are manufactured using the laser sintering process. In this process, the abrasion-resistant laser sintering material iglidur I3, specially developed by motion plastics specialist igus, is applied on the entire working platform and sintered with a laser. After each work step, the plate is lowered and a new layer applied. "Due to the very high demand for wear-resistant special solutions through the 3D printing service, we have now tripled our capacities with new laser sintering printers," explains Tom Krause, Head of Additive Manufacturing at igus. |