ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Order the right connector quickly in the new igus connector shop4/2/2562
Whether motor, servo or data cable - with its chainflex range, igus offers the user technically the best and at the same time most cost-effective cable for use in the energy chain. Using the chainflex online shop, the customer can directly order the right solution from the cable range in the desired length. If he wants to harness existing sold by the metre cable himself, he can now order his matching connector at the new igus online shop. In the connector shop https://www.igus.vn/connectors/industrial-connectors) the user will find a wide selection of connectors from various manufacturers such as Intercontec, FCT, Yamaichi and Harting. The customer has the choice between cost-effective plug-in connectors for signal connectors, connector sets and cable glands from Hummel, which are available directly from stock with no minimum order quantity. This allows the engineer to harness and connect the cable for his application within a few days. |