ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Surfing on tarmac with wear-resistant plain bearings from igus11/6/2562
Whether skating or surfing, the curfboard from curfboard GmbH combines the two sports in a new sports and leisure equipment. So the manufacturer promises "the ultimate surf-ride feeling on wheels". Ensured by the new, special axes. They do without any rubber dampers or springs and have a 4-joint kinematics, which makes them self-regulating. Gravity assists the automatic adjustment to the weight of the rider. In addition, the board has a better response behaviour, making it easier to control. Another special feature is that the rider no longer has to push off to move. Instead, similar to surfing, speed is built up by shifting the body's weight – and even uphill. The demands on the components are therefore particularly high. While the skateboard stresses the axles and the bearings particularly when cornering, the curfboard is exposed to stress all the time. To withstand these stresses, Stephan Augustin, the inventor of the Curfboard, chose wear-resistant plain bearings made of iglidur Z and iglidur J350 high-performance polymers. |