ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Dirt-resistant igus linear system displays wins in long jump22/6/2562
Results in athletics can be confusing for the viewer. Whilst in football it is clear when the ball is in the goal, it is not immediately apparent in the long jump whether the jumper has set a new record. Virtual lines help the audience on TV, but are not visible in the stadium. Armin Margreiter therefore devised a new solution for his certified mobile athletics system. The former national coach of the Austrian long jumpers, together with the laser projection expert MediaLas, developed a system that projects the furthest jump distance in the sand. It consists of three laser diodes, which are aimed at the pit and produce a visible line even in direct sunlight. To move the laser diodes, the developers needed a drive unit that can move to positions over a range of 3 to 12 metres. The system should also be easy to transport. Therefore, the decision was made to use a sliding, lubrication-free and maintenance-free drylin linear system from igus on which the laser moves. It consists of lightweight high-performance plastic and aluminium components that are very easy to transport and set up. |