ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
通过CC-Link IE Field认证的高柔性以太网电缆,适用于拖链运动8/8/2562
工业以太网是未来数字化工厂的发展方向。许多研究表明,现场总线领域停滞不前,但以太网节点的数量正以两位数的高增长率快速增长。这是亚洲和欧洲用户所共同面临的现状,而用户也开始选择使用CC-Link IE(工业以太网)技术。从高级别的控制设备到较低级别的生产设备,总线系统可以让制造流程中所有等级的设备进行无缝数据交换。CC-Link IE控制网络是专为工厂和生产车间中大量的快速数据交换而设计的,并且CC-Link IE现场网络针对大量设备的连接需求以及这些设备和现有网络(如标准CC-Link)的连接需求进行了优化。工业以太网通信节点的日益增长,要求组件之间建立安全且持久的连接,以满足不断增长的数据传输量。CAT5e和CAT6高柔性以太网电缆显然正是可确保大数据传输的正确选择。在编号3089测试中,它们在9.5xd的弯曲半径下,进行了超过7600万次的循环运动。毋庸置疑,它们在igus测试实验室中已经清楚展示了超乎寻常的使用寿命。 高柔性电缆提供安全可靠的数据传输 因运动电缆老化导致的数据流中断是工业环境中所面临的一大挑战。 igus是目前唯一一家提供CFBUS.045、CFBUS.PUR.045、CFBUS.PVC.045(CAT5e)和CFBUS.049、CFBUS.PUR.049、CFBUS.PVC.049(CAT6)系列电缆的供应商。同时作为在市场上推出最多拖链专用电缆型号的供应商,igus对其所有电缆也进行了最广泛的测试。由于每年进行超过20亿次的循环测试和超过140万次的电气测试,igus已经成为拖链专用电缆领域的领导者。所有的测试数据也被导入到在线使用寿命计算器中,可以精确预测所有chainflex高柔性电缆的使用寿命。关于chainflex高柔性电缆的质量,一个更有力的证明是认证:所有新推出的总线电缆均已通过广泛的电气测试,获得了CLPA的CC-Link认证,并且完成了UL-600V认证。 适用于工业通信的以太网电缆,提供质保承诺 igus为用户提供了1350种电缆,拥有市场上最多的拖链专用电缆型号,且获得了全球最广泛的国际认证,包括CC-Link认证。而且,运动电缆专家igus为机械和设备工程供应获得UL认证的chainflex高柔性电缆的历史已经超过25年。对于产品出口而言,这意味着更易于打入美国市场。得益于在2750㎡的内部测试实验室里对所有chainflex高柔性电缆进行的持续性测试,igus也是全球唯一一家为其所有电缆系列提供36个月质保的制造商,包括适用于CAT5e和CAT6的新型以太网电缆。 更多CC-Link IE认证的相关信息,可访问:https://www.cc-link.org/en/index.html。 |