ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
從車庫到全球市場的領導者:創立 igus 的創辦人夫妻慶祝他們的 90 歲生日30/8/2564
在 90 歲生日那天,Günter Blase 像往常一樣開車到 igus。公司創始人現在可以看到新建築的施工進度。這座新建築正在科隆 Porz-Lind 總部旁邊進行建造,可以透過其標誌性的黃色塔架從很遠的地方辨認出來。這裡是 igus GmbH 開發和生產動態工程塑膠的地方 - 用於動態應用的高性能工程塑膠。耐磨工程塑膠用於世界各地的應用領域,使動態零組件免潤滑、免保養、安靜且輕量化 - 不論是劇院舞臺、登山車和辦公傢俱中,還是在海上鑽井平臺、起重機、船舶和太空火箭中。1965 年,公司成立一年後,創始人在科隆市米爾海姆一個 55 平方公尺的車庫裡開發出第一批動態工程塑膠,這一切令人難以想像。Blase 很早就發掘到工程塑膠的潛力,並意識到射出成型可能是工業應用的關鍵。因此,在一家塑膠公司穩定工作了 8 年後,他決定自己創業。他的妻子 Margret 支持他的決定。她在今年 4 月剛度過自己的 90 歲生日。作為一名獨立的稅務顧問,她還負責新公司的會計和財務,而她的丈夫則專注於製造與生產。六年來,igus 在車庫裡作為代工廠幫助一些工業客戶生產動態工程塑膠。 「我們總是必須要為訂單時而減少 50%、時而增加 50% 做好準備」 “ 56 年後,在這對夫婦 90 歲生日之際,這個車庫的複製品矗立在由建築師 Nicholas Grimshaw 於 1994 年設計的占地 90,000 平方公尺 igus 工廠前。此小型車庫的內部展示了公司歷史上的一些里程碑,例如第一台射出成型機。自車庫時代以來,發生了很多變化:現在的產品系列包括 20 多萬種可以現貨供應的部件,涵蓋提供保固且可預測的拖鏈系統、智慧 3D 列印的特殊零件、能以經濟高效的方式實現自動化的機器人零組件等。在遍佈全球的 35 家 igus 分公司中,4500 多名員工每天努力為客戶精進技術、降低成本。igus 始終恪守 Günter Blase 的一句格言:「我們總是要為訂單時而減少 50%、時而增加 50% 做好準備」,現在這句話比以往更有意義。我們在疫情期間提前擴大機器和原材料倉庫的產能,確保在快速的經濟復甦時期正常供貨。建造新工廠將助力公司發展走向未來。Günter Blase 始終對建築著迷。他一直大力支持建設工廠。 圖片說明: 圖片 PM3321-1 作為 90 歲生日的禮物,igus 送給 Günter Blase 和 Margret Blase 一個公司創立時車庫的複製品。它位於總部科隆 Porz 的工廠中。(來源:igus GmbH) |