ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Space saving alternative to servo cables in machine tools: PUR spindle cable13/11/2556
Spindle drives are becoming larger and more efficient in the case of machining centers and machine tools. To guide higher streams of energy, larger conductor cross-sections are required. As a result, servo cables are becoming thicker with larger bend radii, and in some cases are going beyond the permissible space of the machine tool. A shielded single core cable, like the Chainflex® CF270-UL-D from igus® is an ideal solution. Designed like a spindle cable, the CF270-UL-D is much thinner, ideal for supplying maximum power while staying within the confines of the machine tool. |