ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
igus humanoid wins the first RoboCup Design Award6/8/2558
In late July 2015, the robot developer Flower Robotics Inc. in Hefei, China, organised the inaugural RoboCup Design Award within the scope of the RoboCup 2015. The aim was to sharpen the engineers' awareness and mindset in relation to humanoid design. However, the award did not focus so much on the design itself as on the simplicity of the system during use and repairs, as well as the conveyance of identity. The igus humanoid impressed in these areas. The robot's exterior and load-bearing parts were made using laser-sintering. According to Tutsuya Matsui, CEO of Flower Robotics, the judges were impressed by the fact that not only the design but also the manufacturing and servicing of the robot would be suitable for potential mass production. |